+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
EROEI(Energy Return on Energy Invested) またはEROEI(Energy Return on Energy Invested)は、あるエネルギー抽出プロセスのエネルギー効率を示す尺度である。EROEI値は、あるエネルギー源から得られる有用なエネルギー量と、そのエネルギーの入手、加工、輸送、分配の全サイクルで消費される総エネルギー量の比率として定義される。EROEIが高いということは、特定のエネルギー技術が、それを運用するのに必要なエネルギーよりも大幅な余剰エネルギーを提供し、より持続可能で経済的に実行可能であることを意味する。
EROEI分析には、運転中に直接消費されるエネルギー(例えば、石油の汲み上げ、風力発電所の運転)だけでなく、間接的に消費されるエネルギー(インフラの建設、資材の生産、補助設備の運転、物流プロセスなど)も含まれる。
EROEIの値は、エネルギー源によって大きく異なる。石油のような伝統的な化石燃料は、歴史的に高い係数を示してきたが、到達困難な鉱床を開発するコストの増加により、その係数は時間の経過とともに低下している。[対照的に、太陽光発電や風力発電などの再生可能電源](/jp/ja/news/library-articles/page/69326 /) は、技術の進歩や生産プロセスの最適化に伴い、EROEIが上昇している。
EROEIは、エネルギー政策の分析、エネルギー経済の長期的持続可能性の評価、エネルギー資源に基づく経済成長の限界の評価において極めて重要である。EROEIが低いということは、あるエネルギー・プロセスは技術的には実現可能であっても、正味エネルギーの観点からは実行不可能であることを意味する。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。