+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

エスティメーター - 定義

推定量とは、利用可能なサンプルデータから未知の母集団パラメータの近似値を決定するために使用される数学的関数またはルールである。数理統計学では,推定量は経験的データから一般的性質の推論に移行するための推論ツールとして機能する。特定の標本に対して得られた値は推定値と呼ばれ,推定値自体は標本のランダム性に依存するため,確率変数の性質を持つ.

推定量の性能は,無制約性,一貫性,効率性,最小分散などの統計的性質によって判断される.無制約な推定量は平均的に正しい結果を与え、一貫性のある推定量はオブザベーションの数が増えるにつれて真の値に収束し、効率的な推定量はデータ中の利用可能な情報を最大限に利用する。多くのアプリケーションでは、平均二乗誤差を最小化する推定量や、推定理論に従った最適化基準を満たす推定量を構築しようとする。

工学分野では、推定器は計測システム、適応制御、フィルタ理論、信号処理などに応用されている。例えば、カルマンフィルタは、ノイズや測定ノイズを含む時系列に基づいてシステムパラメータを追跡するために使用される動的状態推定器である。ロボット工学、オートメーション、ナビゲーションシステムでは、データの不確実性のもとで物体の位置、速度、方向を決定するために推定器が使用される。

コンピュータサイエンスや機械学習 では,推定量は学習セットからパターンを一般化するための回帰アルゴリズムや分類アルゴリズムの要素として登場する.推定量は、モデルの仮定によって、パラメトリック法、ベイズ法、頻度法、ノンパラメトリック法に基づいて構築される。推定量を正しく解釈し使用するには、その限界、データ分布への依存性、測定誤差やノイズが推定量の品質に与える影響について理解する必要がある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る