+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
FMEA(Failure Mode and Effects Analysis:故障モード影響解析) は、システム、製品、またはプロセスの潜在的な故障モード(故障)を特定し、それらが全体の機能に及ぼす影響を評価するために、品質工学およびリスクマネジメントで使用される方法論的な解析手法である。FMEAの主な目的は、コンポーネントやプロセスがどのように故障する可能性があるのか、それがどのような影響を及ぼす可能性があるのか、また、そのような事象が発生するリスクを低減するためにどのような予防措置や是正措置を講じることができるのかを体系的に特定することである。
PFMEA(Process Failure Mode and Effects Analysis) は、FMEA の特殊なバリエーションであり、製造および運用プロセスの分析に重点を置いている。古典的な製品指向のFMEAとは異なり、PFMEAは、プロセス変数、機械とオペレーターの能力、環境条件、人的要因を考慮し、技術的、物流的、組立的活動の実行に関連するリスクを検討する。
PFMEAの実施プロセスには、欠陥の可能性のある原因を特定し、その重大性(Severity)、発生確率(Occurrence)、検出可能性(Detection)を評価し、リスク優先度番号(RPN)を算出することが含まれる。RPN値が高い場合は、是正処置またはプロセス改善が必要な領域を示す。
FMEAとPFMEAを使用することにより、組織は製品の欠陥に関連するコストを最小限に抑え、製品の品質と信頼性を向上させ、顧客満足度を高め、IATF16949、ISO9001、航空宇宙産業や医療産業規格などの品質規格の要件を満たすことができる。最新の品質管理システムでは、FMEA技法は多くの場合、分析の動的更新やPLMおよびMESシステム との統合を可能にするIT道具によってサポートされている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。