+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
ガルバノメーター は、非常に微弱な電流強度を検出して測定するために使用される精密測定装置である。その動作は、磁場 の中にある導体](/jp/ja/news/library-articles/page/62206/) を流れる電流[から生じる電磁力の作用に基づいている。最も古典的な検流計の設計は磁電式検流計で、一定の磁界中に吊るされたコイルは、そこを流れる電流に比例してたわみ、たわみ量はスケール上の動く指針で示される。
ガルバノメーターの感度は、非常に小さな値の電流を検出する器具の能力によって定義され、精密実験測定、科学器具の校正、低電流回路解析に不可欠な道具となる。実際には、光線の反射を通してコイルのたわみを光学的に読み取るミラー型検流計も使用され、影響を最小限に抑えながらさらに正確な測定が可能です。摩擦 機械的。
現代のアナログメーターの原型である検流計は、独立したデバイスとしてだけでなく、電流計、電圧計、測定ブリッジの設計に不可欠なコンポーネントとして使用され、平衡点を検出するために使用されます。現代の電子システムでは、古典的な検流計の役割は、半導体センサーとアナログ・デジタルコンバーターにほぼ引き継がれていますが、極めて高い測定精度が要求される用途では、依然として不可欠です。ガルバノメーターは、一部のレーザースキャナーや光学システムの動作の基礎にもなっており、ミラーの迅速かつ正確な傾斜により、光ビームの方向を制御することができる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。