+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

HAST(高加速ストレステスト)-定義

[HAST (Highly Accelerated Stress Test) は、電子コンポーネントの加速信頼性試験手法の一つで、](/jp/ja/news/library-articles/page/69118/) 、極端な湿度と温度にさらすことで、潜在的な欠陥や劣化メカニズムを迅速に検出するものです。この試験は、高温(通常100℃以上)と高相対湿度(85~100%に達する)の環境を作り出し、経年劣化を著しく加速させる圧力室で実施される。

標準的な湿度試験とは対照的に、HASTは陽圧下で実施されるため、水分拡散、電解腐食、イオン浸透、材料構造の剥離に関連する不具合を明らかにするのに必要な時間を何倍も短縮する効果があります。この手順により、構造上の弱点や製造上の弱点の特定が迅速化されるだけでなく、異なるバッチや納入部品の品質を比較することも可能になります。

HASTは主に半導体産業、特に自動車、航空宇宙、医療、軍事などの分野で、厳しい信頼性基準を満たす必要のある集積回路、コンデンサ、センサー、その他の繊細な電子部品の製造に使用されています。製品ライフサイクルの初期段階で欠陥を検出できるこの手法は、適格性評価と検証プロセスをサポートし、製品全体の品質向上に貢献します。

テストが診断的価値を持つためには、その条件が厳密にコントローラーされ、特定の規格(例えばJEDEC JESD22-A118)に準拠していなければならない。また、加速経年劣化が実際の動作条件を反映しているとは限らないため、結果を適切に解釈するためには、コンポーネントのアプリケーション状況を考慮する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る