+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ヒートスプレッダ は、プロセッサ 、メモリチップ、パワートランジスタ、LEDモジュールなどの半導体部品から発生する熱を効率的に分散させるために、電子設計に使用される受動部品である。ヒートスプレッダーの主な機能は、放熱の表面積を増やし、均一な温度分布を可能にし、デバイスの耐久性や性能に悪影響を及ぼす可能性のある局所的な過熱箇所を減らすことです。
ヒートスプレッダは、熱伝導率の高い材料で作られており、銅、アルミニウム、またはそれらの合金が一般的です。ヒートスプレッダーは、平らなウェハー、ガード、またはICシャーシに組み込まれた特殊な成型部品の形で設計されます。多くの場合、ペースト、ワッシャー、フェイズド・サーマルコネクターなど、熱伝導性を向上させる材料を用いて熱源表面に直接接続される。
ヒートスプレッダは、熱を環境に放散することを目的とする従来のヒートシンクとは異なり、主に仲介役として機能します。つまり、熱を点源からより広い接触面積に搬送し、多くの場合、より高度な冷却システムと連携します。その設計のおかげで、温度勾配を減らし、下流の冷却段階における熱交換器(](/jp/ja/news/library-articles/page/69868/) )の効率([)を高めるのに役立ちます。
ヒートスプレッダー技術は、従来の冷却方法では不十分な高出力密度デバイスにおいて特に重要です。ヒートスプレッダーの適切な設計は、電子回路の信頼性に直接影響を与え、産業、民生、軍事用途における熱要件を満たします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。