+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
ヘテロ接合 は、エネルギーギャップ幅、電子親和力、結晶格子定数などの物理的特性が異なる2つの異なる半導体材料間のインターフェースである。単一材料内で形成される古典的なpn接合とは異なり、ヘテロ接合は2つの異なる半導体を接続することで形成されるため、インターフェースでユニークな電子現象が起こる 。
ヘテロ接合の重要な効果は、2つの材料のエネルギーバンド準位の違いから生じるエネルギー障壁の形成である。この現象は、内部ポテンシャルの制御形成に利用され、電子およびオプトエレクトロニクス・デバイスにおける電荷の流れの精密な制御を可能にする。これにより、均質なコネクタでは不可能な、卓越した効率、速度、感度を持つ構造を実現することが可能になる。
ヘテロ接合は、HEMT(高電子移動度トランジスタ)トランジスタ、半導体レーザー、発光ダイオード(LEDランプ)、太陽電池、放射線検出器などの最新の半導体部品に広く使用されています。ヘテロ接合パラメータの精密な制御は、異なる材料間の格子の連続性を維持しながら薄い結晶層を成長させることができる高度なエピタキシー技術によって可能となる。
ヘテロ接合における材料の特性の違いにより、電子または正孔の移動度が非常に高い領域の形成が可能になり、その結果、電荷輸送効率が向上し、エネルギー損失が減少する。ヘテロ接合界面で起こる現象は、高性能マイクロおよびオプトエレクトロニクス・システムの設計や、新しい半導体材料の研究の基礎となる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。