+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

H無限大 - 定義

H-infinity (H∞と表記)は、制御理論 、信号およびシステム理論で使用される数学的および工学的概念であり、耐故障システムを設計するためのノルムおよび手法の一群を指す。線形システム解析の文脈では、H∞はシステムの伝達関数のノルムを、周波数領域における出力信号に対する入力信号の最大利得として定義します。形式的には、H∞ノルムは複素軸に沿った特異透過率の最大値の上積みに等しい。

この概念は、モデルパラメータの不確実性、外乱、非線形性にもかかわらず、安定性と性能を確保することを目的としたレジリエント制御系(ロバスト制御)の設計に用いられます。平均二乗誤差の最小化に基づく古典的な手法とは異なり、H∞アプローチは、システムが通過できる最大の外乱エネルギーという最悪のシナリオに焦点を当てます。

システム理論の観点からは、H∞空間は、正の周波数複素半平面上(連続システムの場合)または単位ホイールの内側(離散システムの場合)で定義された、すべての安定で適切なノルム制限複素関数を含みます。この空間における解析と合成は、線形行列不等式(LMI)、リカッチ変換、Bounded Real Lemmaの定理などの道具に基づいている。

H∞*規格と関連する設計アルゴリズムは、飛行制御、適応システム、メカトロニクス、 または高精度エレクトロニクスなど、様々な動作条件や外乱パターンに関わらず高品質な制御を維持することが重要な先端工学分野で広く使用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る