+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

相互変調 - 定義

相互変調 は、非線形電子回路において、異なる周波数の2つ以上の波が同時に相互作用した結果、新たな周波数で追加信号が形成される非線形現象である。これらの周波数は、入力信号の整数倍の和と差の組み合わせであり、元の信号には存在しないため、伝送路の歪みや干渉の原因となる。

相互変調の現象は、主に無線機器、増幅器、周波数ミキサー、フィルター、その他信号に対して完全に直線的に動作しないコンポーネントで発生する。実際には、低次(例えば3次)の相互変調製品は、有用帯域の近くで発生し、伝送を妨害する可能性があるため、特に重要である。無線通信システムでは、相互変調は信号の重なり、伝送品質の低下、S/N比の劣化につながります。

無線工学と電気通信では、相互変調のレベルはトランシーバーの重要な品質パラメータの1つとして分析される。その他に、相互変調係数(IP - Intermodulation Product)と3次クロスオーバーポイント(IP3)が使用され、過剰な歪みを発生させることなく複数の信号で動作するシステムの能力を決定します。相互変調効果の測定と低減は、基地局、SDRレシーバー、測定機器、ハイエンド・オーディオ・システムなどのマルチチャンネル・システムの設計に不可欠です。

この現象は普遍的なものであり、音響学 や、信号が非線形特性を持つ素子と相互作用する光技術でも起こり得ます。エレクトロニクスでは、相互変調の存在は不完全なコンポーネントやコンポーネントの過負荷を示すことが多いため、回路設計の目標の1つは、使用可能な範囲での相互変調の影響を最小限に抑えることです。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る