+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ISO (国際標準化機構) - 定義

ISO(International Organisation for Standardisation) 、国際的な規格の調和を図るため、国際的な技術規格、商業規格、工業規格の開発、発行、普及を目的とする独立した非政府国際機関である。ISOは1947年に設立され、160カ国以上の国家標準化機関が加盟し、それぞれが自国を代表して規格文書の作成を行っている。

ISOは、材料生産、品質管理、環境保護から情報セキュリティ、デジタル技術に至るまで、技術・産業活動のほぼすべての分野において、品質、相互運用性、安全性、効率性の枠組みを構築する上で重要な役割を果たしている。ISOが策定する規格は、業界の専門家、科学者、業界代表、規制機関などで構成される国際ワーキンググループのコンセンサスの結果である。

ISOの文書は、その性質上、任意であるが、その実施は、特にグローバル・サプライチェーン、認証、契約要求事項の遵守の文脈において、優れた技術的実践の一部として、また市場標準として広く認識されている。よく知られているISO規格の例としては、ISO9001(品質管理)、ISO14001(環境管理)、ISO/IEC27001(情報セキュリティ管理)、ISO50001(エネルギー管理)などがある。

ISOの組織構造には、技術委員会(TC)、分科委員会(SC)、作業部会(WG)などがあり、特定の規格や改訂版、新たな規範となる取り組みが開発されている。その他、IEC(国際電気標準会議) やITU(国際電気通信連合)など、世界的な標準化団体とも協力し、分野横断的な規格の整合性と互換性を確保している。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る