+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

アセンブラ言語 - definition

アセンブラ言語 は、](/jp/ja/news/library-articles/page/69064/) 低レベルプログラミング言語のクラス[であり、機械プロセッサ 命令を人間が理解できる形で直接表現したものである。アセンブラの各命令は、中央処理装置(CPU) によって実行される単一の操作に対応し、表記はバイナリ操作コードに代わるニモニック略語(例えば、MOV、ADD、JMP)に基づいている。アセンブラ言語で書かれたプログラムは、アセンブラと呼ばれる特別なプログラムによって機械語に翻訳され、その結果、実行可能ファイルが生成されなければなりません。

アセンブラ言語の特徴は、ハードウェア・アーキテクチャに強く依存していることです。構文、使用可能な命令セット、アドレス指定方法が、レジスタ、ポート、メモリ・セグメント、特定の演算ユニットに直接作用するからです。つまり、ある種類のプロセッサ(例えばx86、ARM、AVR)用に書かれたコードは、再調整なしでは別のプロセッサに移植できない。

アセンブリ言語はハードウェアに近いため、システム・リソースを非常に高度に制御でき、動作速度、メモリ消費量、正確な実行時間などを最適化できる。例えば、組み込みシステム、デバイス・コントローラー、オペレーティング・システム、リアルタイム・ソフトウェア、アルゴリズム 暗号など、最大限のパフォーマンスやハードウェアに対する正確な制御が必要な場面で使用されます。

アセンブラで記述するには、プロセッサ・アーキテクチャ、レジスタ・レイアウト、アドレッシング・モード、メモリがどのように構成されているかについての深い知識が必要です。アセンブラは複雑でエラーを起こしやすい言語であるため、主にコードの重要な部分を記述する必要がある場合に使用される。とはいえ、ソフトウェアと電子機器の緊密な統合や低レベルの診断が必要な分野では、アセンブラの知識は依然として貴重なスキルである。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る