+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
凝集力 は物理化学的な現象で、主に静電相互作用、ファンデルワールス力、場合によっては水素結合に起因する、同じ物質の分子間の引力である。凝集力は、固体や液体の構造的完全性の原因であり、引張強度、粘度、表面張力、弾性率などの機械的特性を決定する。
液体では、凝集力は表面張力という形で現れ、内部吸引力の影響下で液体の表面を弾性膜のように振る舞い、表面積を最小化する。固体、特に結晶や高分子材料では、凝集力は構造的完全性や変形・破壊メカニズムに影響を与える。
材料科学と表面工学では、凝集力は複合材料、保護コート、接着剤、接着技術の設計において重要な役割を果たしており、そこでは材料内部の高い凝集力を確保することが重要である。化学工学やプロセス工学の分野では、凝集力の解析により、沈降プロセス、相分離、懸濁液やエマルションのレオロジー特性の制御のためのパラメーターを最適化することができます。
ミクロスケールでは、短・長距離相互作用を考慮した分子力学モデルを用いて凝集力を記述し、マクロスケールでは、固体物理学、表面化学、エンジニアリング材料の枠組みで凝集力の効果を研究する。凝集力は地盤工学においても重要な概念であり、土粒子の凝集力を指し、土の安定性やせん断抵抗に影響を与える。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。