+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
コンプレッサー は、気体の熱力学](/jp/ja/news/library-articles/page/69742/) の原理[を尊重し、気体の体積を減少させることによって気体の圧力を増加させるために使用される技術装置です。工業的には、コンプレッサーは空気やその他の気体を圧縮するために使用され、空圧駆動装置、冷凍システム、空調システム、技術プロセスにおいて、気体を貯蔵、輸送、または作動媒体として直接使用することを可能にする。
コンプレッサーの作動メカニズムは、ピストン、ボルト、ベーン、ダイヤフラムなどの作動エレメントによって、気体に機械的な仕事をさせることです。機械的エネルギーは気体分子に伝達され、気体の内部エネルギーを増加させ、圧力と温度の上昇を引き起こします。コンプレッサーはその設計により、容積式コンプレッサーとフロー式コンプレッサーに分けられ、圧縮プロセスの実施方法が異なります。
コンプレッサーの設計では、最大運転圧力、容積容量、エネルギー効率、圧縮媒体の冷却要件などのパラメーターを考慮する必要があります。高性能コンプレッサーは、機械的損失と熱損失を最小限に抑えるため、高度なインタークーリングシステムと潤滑剤を使用します。最近の開発では、オイルフリーコンプレッサーを使用することが多く、圧縮ガスの絶対純度が重要な食品、製薬、エレクトロニクス産業では不可欠です。
産業オートメーションでは、コンプレッサーは空圧システムの不可欠な部分であり、アクチュエータ、バルブ、空圧工具に動力を供給します。特殊な用途では、高い気密性とプロセスパラメーターの精密な制御を必要とするシステムで、水素や窒素などの技術ガス用コントローラーも使用されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。