+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
データ変換とは、ある形式で保存されている情報を、その意味と完全性を維持したまま、別の形式、構造、表現タイプに変換するプロセスのことである。この操作は、コンピュータサイエンス、エレクトロニクス、テレコミュニケーションシステムで一般的に使用され、異なるシステムの統合、情報の処理、さらなる分析を可能にします。
データ変換は、ファイル形式の変更だけでなく、プログラミング言語 におけるデータ型の変換や、データベース構造の変換、デジタルシステムにおける信号変換など、より複雑な操作を伴うこともある。技術的な実践では、変換はアナログとデジタルの表現間の移行を伴うことが多く、これはアナログ・デジタル変換器(ADC)やデジタル・アナログ変換器(DAC)によって実行される。また、異なるデバイスや通信プロトコル間でデータを転送したり読み取ったりする際にも重要な役割を果たします。
変換を成功させるには、解釈エラーや情報の損失を避けるために、構文と意味の互換性を考慮する必要があります。産業用アプリケーションやオートメーションシステム では、このプロセスは精度と信頼性の一定の基準を満たす必要があります。一方、ソフトウエアの分野では、異なる論理モデルや物理モデル間でデータをマッピングすることがよくあります。これには、適切なアルゴリズム と、不要な歪みをもたらすことなく変換を可能にするツールの使用が必要である。
データ変換は、情報システムの相互運用性の確保、IT環境間のデータの移行、システム内のデバイス統合プロセス(IoT 、産業オートメーション、数値制御)において重要な役割を果たす。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。