+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ガンマ補正 - 定義

ガンマ補正 は、ビデオ信号を人間の視覚の知覚特性やディスプレイデバイスの特性に合わせるために、画像の輝度値を非線形変換するプロセスである。人間の網膜は、画像の明るい部分よりも暗い部分の明るさの変化に敏感であるため、光のデータを単純に線形で表現すると、コントラストやディテールの表現が不適切になります。

実際には、ガンマ補正には、画像の階調値を変更する累乗関数が含まれます。この関数はガンマ指数(γ)を持つべき乗の形をとり、標準的な値は1.8から2.4の範囲で、標準または特定のデバイスによって異なります。信号をエンコードする際にはこの関数の逆数を使用し、読み取る際には元のガンマ関数を使用することで、画面上の明るさを正しく表現することができます。

ディスプレイ技術の観点から、ガンマ補正は、CRT、LCD、OLEDディスプレイなどの一般的なデバイスの非線形な輝度応答を補正します。これにより、視覚的に均一な階調遷移が可能になり、コントラストや画像ダイナミクスのコントロールが向上します。画像処理システムでは、ガンマ補正はデジタル写真、ビデオ伝送、コンピュータグラフィックスの符号化にも使用されます。

デジタル信号処理では、ガンマ補正はsRGBやRec.709のようなカラー標準に含まれることが多い。これにより、異なるデバイスや異なる照明条件下でのコンテンツの表示に一貫性を持たせることができます。このプロセスは、美的にも機能的にも重要であり、色再現の正確さと視覚の快適さに影響します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る