+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
「ラソテープ(Lasotape)」( 、通称「ガファーテープ」)は、技術・芸術・舞台業界、特に映画、演劇、テレビの制作やイベントなどで広く使用されている業務用粘着テープの通称です。 片面にマットな質感の、多くの場合難燃性のあるプラスチックコーティングが施され、もう片面には強力なゴム系またはアクリル系の粘着剤が塗布された布テープであり、優れた粘着力を持つ一方で、残留物を残さずにきれいに剥がすことができます。
ラソテープは、従来の絶縁テープやダクトテープに代わる頑丈な代替品として設計されており、摩耗、温度、舞台照明に対する耐性がより優れています。 柔軟性に優れ、手で簡単に引き裂くことができ、マーカーで表面に書き込むことができるという特徴があり、技術的な作業環境において極めて機能的な道具となっています。PVCやビニールテープとは異なり、表面が非反射性であるため、光の反射が映像の合致に支障をきたす可能性のある照明やオペレーター用途において重要です。
Lasotapeの用途には、ケーブルを床や構造物に固定すること、舞台上の機材や俳優の位置を示すこと(いわゆるマーカー)、技術的な要素を一時的に固定すること、あるいは舞台装置の迅速な修理などが含まれます。 豊富なカラーバリエーションにより、識別や整理整頓の用途にも活用できます。ただし、耐久性はあるものの、構造物への使用や、過酷な気象条件下での長期屋外使用には適していません。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。