+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
輝度は、物理的な測光量であり、ある方向にある表面によって放射、反射、または透過される光の強度を、その表面の単位面積と観測の立体角に関連して記述する。平方メートルあたりのカンデラ(cd/m²)で測定され、観察者が主観的に知覚する表面の明るさを反映する。
光束や照度とは異なり、輝度は発光の指向性とその空間分布を考慮に入れているため、視覚体験や視覚人間工学の分析において特に重要である。これは指向性のある量であり、表面が観察される角度や、マット、光沢、透明などの構造の性質に依存することを意味する。
輝度は、照明、ディスプレイ、スクリーン、視覚システムの光学系の設計に使用され、シーン内の個々の要素の輝度レベルを制御・評価することが重要である。スクリーン技術では、異なる照明条件下でのコントラストや読みやすさなどの画像パラメータを定義するために使用される。また、オフィス空間でのグレア(まぶしさ)を評価する場合など、視覚的快適性や目の保護の分析においても重要なパラメータとなります。
輝度測定では、特定の視野で光学変換器に降り注ぐ光の量を測定する輝度計という特殊な機器を使用します。これは、公共スペースや道路インフラ、自動車や航空宇宙産業などの設計において重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。