+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
LVDT(リニア可変差動変圧器) は、差動変圧器の原理に基づいて動作する高精度な非接触型リニア変位センサーです。その構造は、変圧器配置で巻かれたコイル内部の軸に沿って移動する円筒形の強磁性コアを基盤としています。 二次コイルは一次コイルに対して対称に配置され、その出力電圧は差動的に解析されます。
LVDTの動作原理は、交流電圧が印加された一次巻線によって生成される交流磁場()がコイルに電圧を誘導することに基づいています( )。 コアの位置は巻線間の磁気結合の程度に影響を与え、二次コイル間の差動電圧に変化をもたらします。中央位置では、これらの電圧は等しく逆向きであるため、出力信号はゼロになります。コアを片側に移動させると電圧比が変化し、変位の方向と値を決定することが可能になります。
LVDTは、摩擦部品がないため、高感度、高分解能、そしてほぼ無制限の機械的寿命を備えています。高振動、汚染、広範囲の温度条件を含む過酷な環境下でも動作可能です。回路は耐摩耗性に優れ、広い測定範囲にわたって直線的な特性を示します。
LVDT型センサーは、高精度と信頼性が求められる産業用途、オートメーション、材料試験、および制御・監視システムで広く使用されています。適切なトランスデューサーと組み合わせることで、アナログシステムとデジタルシステムの両方で使用可能となり、直線運動パラメータの正確なリアルタイム表示を実現します。 センサーとトランスデューサー
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。