+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電気アークは、非常に高い温度と強い光放射を伴う、電離した空気やその他の気体中を電流が通過する物理現象である。](/jp/ja/news/library-articles/page/68874/)アーク放電は通常、2つの電極([)の間に形成され、最初は短絡しているが、電圧を印加し続けると分離する。ガス分子のイオン化によって形成される持続的な導電チャネルによって、接点間の距離がかなり離れているにもかかわらず、電流が流れ続ける。
この現象は非線形で非常に動的である。アーク温度は最高数千℃と高温であるため、強烈な熱放射や発光を引き起こし、電極材料の溶融や侵食につながる可能性がある。アーク・チャンネルは、自己持続的なイオン化プロセスによって維持され、外部抵抗が低い条件下でも、電流の継続的な伝導を可能にします。
技術的には、電気アークは有用な用途と望ましくない現象の両方を見出すことができる。制御された条件下では、アーク溶接、プラズマ切断、アーク炉、点火装置などに使用される。一方、サーキットブレーカやコンタクタなどの開閉装置では、アーク放電は接触寿命や設置の安全性を脅かすため、アーク消火システムは放電を素早く遮断するように設計されています。
点火電圧、長さ、安定性、電流-電圧特性などのアークパラメータは、ガスの種類、圧力、電流、システムの形状によって異なります。アークの形成と発生のメカニズムを理解することは、安全で効率的な電力システムの設計や、設計されたプラズマ技術の基礎となる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。