+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

MAV (マイクロエアリアルビークル) - 定義

MAV(micro aerial vehicle)とは、スペースに制約のある環境での自律飛行や遠隔操縦飛行を目的として設計された、小型・軽量の超小型無人航空機(MAV)のこと。MAVという用語は、翼幅またはローターの直径が通常数十センチメートル以下で、総質量が数十グラムから数キログラムの範囲にある、非常に軽量な飛行プラットフォームのクラスを指します。そのコンパクトな設計と高い操縦性により、MAVは慎重さ、正確さ、手の届きにくい場所での操作能力を必要とする用途で使用されている。

MAVの設計には、小型飛行機、マルチローター機(クアッドコプターなど)、ヘリコプター、生物学に着想を得たモデル(機械仕掛けの昆虫や鳥など)など、さまざまなタイプの空力システムが含まれる。小型化された電子機器、センサー、データ処理 および電気推進力の進歩により、MAVは高度なナビゲーション、安定化、画像キャプチャ、通信および飛行自律システムを装備することができる。

MAVの用途には、軍事偵察、環境監視、捜索救助、インフラ検査、精密農業、研究作業などがある。MAVは小型で熱や音響の影響が少ないため、環境への侵入を最小限に抑えることが重要な作戦で特に有用である。都市環境では、限られたスペースや狭い通路、手の届きにくい場所での任務遂行を可能にする。

MAVに関連する技術的な課題は、主にエネルギー制約、変動する大気条件下での飛行安定性、測位精度、軽量化を維持しながら高性能センサーを統合することである。適応制御アルゴリズム、軌道計画、機械学習 、複数のユニットが1つのミッションで協力できるマルチエージェントシステムは、MAVの研究と設計において非常に重要である。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る