+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
マイクロエレクトロニクスはエレクトロニクスの一分野であり、マイクロメートルやナノメートルオーダーの部品を使った非常に小さな電子システムの設計、製造、テストを扱う。マイクロエレクトロニクスは、従来のエレクトロニクスを小型化し、電子機能を統合する方向に進化させたもので、シリコン基板の小さな面積に複雑なシステムを構築することを可能にしている。マイクロエレクトロニクスは、コンピューター、モバイル機器、制御システム、医療機器、自動車産業、航空宇宙産業などで使用されている、現代のデジタルおよびアナログ技術の基礎となっている。
マイクロエレクトロニクスの基盤は、半導体である。 主にシリコンを使用し、そこから集積回路(IC - 集積回路)が作られる。マイクロエレクトロニクス技術には、リソグラフィ、化学エッチング、イオン注入、真空条件下での誘電体層や金属層の成膜などが含まれる。これらのプロセスにより、トランジスタ、抵抗器、コンデンサ、その他の部品を1つのチップ内に形成することができる。
マイクロエレクトロニクスの発展により、素子の充填密度が向上し、高性能でエネルギー効率の高いデバイスが実現しつつある。その中心となっているのがムーアの法則であり、数十年にわたり、集積回路上のトランジスタ数が約2年ごとに倍増する傾向を示してきた。現代のマイクロエレクトロニクスには、VHDL やVerilogなどのハードウェア記述言語を使用した、論理回路やデジタルシステムのレベルでの設計も含まれる。
また、マイクロエレクトロニクスに関連して、従来の光リソグラフィの限界以下の小型化を目指す、いわゆるナノエレクトロニクスも推進されている。この限界は、単一原子構造レベルでの量子効果や熱効果に関連する技術的・物理的課題を提起している。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。