+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

数学的モデリング - 定義

数学的モデリングとは、方程式、関数、連立方程式、確率モデルなどの数学的構造を用いて、現実の現象、システム、プロセスを抽象的に表現するプロセスである。モデリングの目的は、あるシステムを支配するメカニズムを記述・理解し、異なる条件下でのその挙動を予測することである。数理モデルは科学、技術、工学において重要な役割を果たし、定量的な方法でシステムの分析と最適化を可能にする。

モデリングは、単純化された仮定を用いて、研究対象の現象の本質的な特徴に焦点を当てる。変数、パラメータ、およびそれらの間の関係を導入することで、物理的、化学的、生物学的、経済的、技術的プロセスのダイナミクスを反映することができる。モデルは、結果が入力によって一意に決まる決定論的なものと、ランダム性や不確実性が考慮される確率論的なものがある。

工学では、数学的モデリングは、力学、オートメーション、電子工学、回路理論、音響学、 熱力学などに応用される。数学的モデリングは、コストのかかる物理的プロトタイプを必要とせずに、コンセプトの設計、テスト、検証を可能にします。同時に、モデルを適切なアルゴリズム を使って数値処理するコンピュータ・シミュレーションも可能になる。

モデルの検証と妥当性確認には、その結果を実験データと比較し、妥当性と限界を評価することが含まれる。必要に応じて、より現実を反映するためにモデルを開発し、改良することができる。したがって、数学的モデリングは、理論と工学的実践を結びつける重要な分析・設計ツールである。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る