+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

グレイツ橋 - 定義

Graetz bridge は、交流入力電圧をDC電圧に変換できるような構成で接続された4つのダイオードから成る整流器回路である。二重電圧整流の原理で動作し、正弦波電圧の正負両半分を使用して均一な方向の電圧を生成する。この回路は、20世紀最初のディケードでこの設計を説明したLeopold Graetzにちなんで命名された。

Graetzブリッジの主な機能は、AC電圧を脈動DC電圧に変換することであり、これは電子電源で広く使用されている。その構成により、主電源電圧の各全相の間、負荷を流れる電流の中断を許さないため、単電圧整流器よりも高い効率が得られる。ACサイクルの各半分の間、4個のダイオードのうち2個が導通し、その他は負極性であるため、負荷に流れる電流は一方向となる。

構造が簡単で実装コストが低いため、グレッツブリッジは電子機器、電動アクチュエータ、充電器、パワーエレクトロニクスシステムの電源回路に一般的に使用されています。出力電圧の品質を向上させるために、脈動を平滑化し、出力電圧を一定値に近づけるために、追加のフィルター・コンデンサがしばしば使用されます。より高い精度や低いリップルを必要とするアプリケーションでは、さらなる電圧安定化や変換ステップが使用されます。

グレッツブリッジの動作特性は、導通電圧、定格電流、スイッチング時間など、使用するダイオードのパラメータに依存します。今日では、これらの回路は既製の集積回路として実現することができ、電子機器や産業プロジェクトにおける電源回路の設計を簡素化することができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る