+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ナノテクノロジー - 定義

ナノテクノロジー は、少なくとも1つの次元がナノメートルのスケール、つまり100ナノメートル以下の構造、材料、デバイスの設計、研究、応用に関する科学技術の学際的分野である。このサイズ範囲では、マクロスケールでは起こらない量子現象、表面効果、物理化学的性質の変化が支配的になる。これにより、ナノテクノロジー材料やシステムは、ユニークな機械的、光学的、電気的、磁気的特性を示すことができる。

ナノテクノロジーの開発は、走査型顕微鏡や電子リソグラフィーのような高度なイメージングと操作技術に依存しており、原子単位で構造を作成し、分析する。従来のエンジニアリング材料とは対照的に、ナノテクノロジーは多くの場合、分子や原子構造の自発的形成を伴う、いわゆる「ボトムアップ」アプローチに基づいており、これによって機能性材料をゼロから精密に構築する道が開かれる。

ナノテクノロジーの応用範囲は、エレクトロニクス、医療、エネルギーから、材料エンジニアリング、環境保護まで多岐にわたる。エレクトロニクス分野では、半導体部品の小型化や高密度集積回路の開発が可能になり、医療分野では、標的細胞に正確に到達できる薬物キャリアの設計が可能になる。また、ナノテクノロジーは、強度を向上させた材料、セルフクリーニングが可能な表面、活性を高めた触媒、新しい保護コートなどの開発にも利用されている。

ナノテクノロジーの特徴は、原子・分子レベルでのプロセスを厳密にコントローラーする必要があることで、物理学、化学、生物学、材料科学、エンジニアリング材料の知識を統合する必要がある。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る