+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ジップドライブ は、1990年代半ばにアイオメガが開発した、コンピュータ・データの保存と転送用のリムーバブル・ディスク・ドライブの一種である。特殊な磁気メディアであるZipドライブをプラスチック製のエンクロージャに収めたもので、フロッピーディスクを拡大したような外見だが、容量とデータ転送速度ははるかに高速だった。バージョンによって、Zipディスクは100MB、250MB、750MBの情報を保持することができ、これは標準的な3.5インチフロッピーディスクよりも大きな進歩であった。
Zipテクノロジーは、ハードディスクドライブに使用されているものと同様の磁気記録方式に基づいており、より高い記録密度と機械的信頼性を実現しました。アクチュエータは、内蔵型(PCマウント型)と外付け型の両方があり、SCSI 、IDE、USB、LPTなどのインターフェース を介して接続された。これにより、PCやマッキントッシュ・コンピューターなど、さまざまなシステム・プラットフォームで使用できるようになった。
アクチュエータは、例えばDTPプロジェクト、データアーカイブ、バックアップなど、大容量のファイルを安全に転送する必要があるオフィス、教育、グラフィックス環境で人気を博した。その利点は、携帯性、フロッピーディスクよりも高い機械的耐久性、比較的低いランニングコストなどでした。しかし、時が経つにつれ、CD-R、DVD、USBスティック、外付けディスクなど、より容量が大きく便利なメディアに取って代わられました。
機械的な故障のしやすさや、一部のモデルで見られるいわゆる「クリック・オブ・デス(死のクリック)」と呼ばれる問題など、技術的な限界がユーザーの信頼を徐々に低下させ、最終的にZipアクチュエータは市場から撤退しました。にもかかわらず、これらのデバイスは、フロッピーディスク時代から今日の半導体ベースのソリューションへの移行期において、マスストレージ](/jp/ja/news/library-articles/page/69352/) の進化[において重要な役割を果たしました。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。