+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ネガワット - 定義

ネガワット(Negawatt) は、エネルギー工学やエネルギー需要管理で使われる用語で、効率化や節約策の実施によって消費されなかった電力量を指す。エイモリー・ロビンスによって提唱されたこの用語は、電力の単位であるメガワット(MW)の概念上の反対語であり、エネルギーの生産量を指すのではなく、その消費を回避することを意味する。この考え方では、ネガワットは、需要を満たすのではなく、需要を削減することによって生み出される仮想的なエネルギー源と解釈することができる。

技術的・経済的観点から、ネガワットは最も費用対効果の高い「発電」形態と考えられている。インフラのアップグレード、エネルギー効率の高い機器の使用、プロセスのオートメーション化、消費管理の最適化によってエネルギー需要を削減すれば、新たな発電源や送電インフラへの投資を回避できるからである。また、ネガワットは、温室効果ガス排出量の削減、ネットワークロスの削減、エネルギーセキュリティの向上に直接貢献するため、気候変動・エネルギー転換政策の重要な要素でもある。

工学的な実務では、ネガワットの測定は、エネルギー消費の参照シナリオをモデル化し、実施された効率化対策による差異を分析することによって実施される。システムの観点からは、ネガワットは、例えば需要削減オークションや需要サイドマネジメント(DSM)プログラムなどの市場メカニズムに組み込むことができ、そこでは、ネガワットは電力系統バランシングの文脈で従来のメガワットと同等に扱われる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る