+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ピペット - 定義

ピペット は、高精度で再現性の高い操作を必要とする条件下で、少量の液体を測定、分注、移送するための精密実験器具です。圧力差による液体の吸引と排出の原理に基づいて設計されており、使用するピペットのタイプに応じて、マイクロリットルまたはミリリットルのスケールで媒体の体積を制御しながら操作することができます。

伝統的なガラス製やプラスチック製のピペットは、梨やマウスピースによって真空を作り出す原理で作動しますが、最新のピストンピペットは、ピストンの動きによって特定の体積の液体を正確に吸引したり、絞り出したりできるバネ式の機構を使用しています。自動ピペットでは、ユーザーが機械的または電子的な調整機構を使用して希望の容量値を設定することができ、操作ミスのリスクを最小限に抑え、研究室での人間工学を改善します。

ハイエンドピペットは、ISO 8655のような国際規格に基づき校正され、設定容量からの偏差を最小限に抑え、温度、液体粘度、大気圧などの要因が測定結果に与える影響を軽減します。多くの場合ポリプロピレン製のピペットチップを正しく選択することは、プロセスの清浄度、二次汚染の排除、および使用物質との化学的適合性にとって極めて重要です。

特殊なアプリケーションでは、複数のサンプルに同時に液体をディスペンサーできるマルチチャンネルピペットや、高度な容量制御システム、プログラマブルメモリー、自動ピペッティングサイクルリピート機能を備えた電子ピペットが使用されます。バイオテクノロジー、分析化学、医療診断において、ピペットは、溶液の調製、酵素反応の実施、細胞培養の作業、および高スループット手順における試薬の正確なディスペンサーにおいて、不可欠な道具である 。

ピペットの人間工学に基づいたデザイン、低いピストン抵抗、手の負担を最小限に抑える設計は、長時間のラボ作業において非常に重要であり、手根管症候群のような過負荷による怪我からオペレーターを守ります。次世代ピペットは、分注力低減技術と環境条件の変化を補正する自動システムを統合しており、作業条件が変化しても最高の精度を維持することができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る