+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
塑性(そせい) は、主に金属や合金などの固体の基本的な性質で、外力を受けたときに、材料の連続性を壊すことなく永久的に形状を変化させる能力からなる。この現象は、変形が可逆的でなくなる弾性限界を超えたときに始まる。塑性変形を引き起こすメカニズムは、材料の結晶格子における転位の移動に基づいており、これにより比較的低いエネルギー入力で原子の層が互いに相対的に移動する。
塑性特性は、温度、ひずみ速度、応力状態、材料の結晶構造や微細構造など、多くの要因に依存する。高温では、拡散が促進され、転位の移動が容易になるため、材料は一般的に延性が増加する。延性は脆性の反対であり、その評価は圧延、鍛造、スタンピング、絞りなどの塑性加工において極めて重要である。
理論的には、延性は連続体力学における非線形構成関係によってモデル化され、塑性化の基準(例えば、フォンミーゼス、トレスカ)や硬化条件が導入され、材料が限界状態を超えるさらなる負荷に対してどのように反応するかを記述します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。