+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
PLD(Programmable Logic Device)は、製造後にユーザーが論理機能を定義できるデジタル集積回路のカテゴリーである。これらの回路は、論理ゲート](/jp/ja/news/library-articles/page/61756/) と相互接続のマトリックス[を含み、組み合わせ演算、逐次演算、制御回路、プロトコル変換などの特定の論理機能を実行するようにプログラムすることができる。PLDは、デジタルシステムの設計において柔軟なソリューションを提供し、特殊な回路(ASIC)を設計することなく、複雑な機能を迅速に実装することを可能にします。
基本的なPLDアーキテクチャは、プログラマブル・パスで接続可能な論理セルまたはブロックのグリッドに基づいている。回路のプログラミングには、これらのブロックの構成と相互接続を定義することが含まれ、これはVHDL や Verilog などのハードウェア記述言語(HDL)を使用して行われ、その後、専用のソフトウェア・ツールを使用して実装されます。
PLDグループには、PAL(Programmable Array Logic)、GAL(Generic Array Logic)、CPLD(Complex PLD)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)など、さまざまなクラスのデバイスがある。それぞれのタイプは、利用可能なロジック・リソースの数、プログラミング方法、性能、集積度が異なる。CPLDは中程度の複雑さと良好なレイテンシ予測性を提供し、FPGAはマルチコア・プロセッサやシステムSoC を含む非常に複雑なデジタル・システムの実装を可能にする。
PLDは、デジタル回路プロトタイピング、民生用、産業用、車載用エレクトロニクスから航空宇宙、軍事、医療システムまで、幅広い分野で使用されている。その利点は、配備後にハードウェア機能を更新できることで、柔軟な設計、迅速なパッチ適用、変化する機能要件や規格へのデバイスの適合をサポートします。テクノロジーによって、PLDはワンタイム・プログラマブル(OTP)、電気的消去可能(EEPROM/フラッシュ)、またはダイナミック・リコンフィギュラブルとなる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。