+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ビーター(ニーペル) - 定義

ビーター は、ナックル としても知られ、組み立て、作業場、建設作業で使用される手工具であり、その主な機能は、ワークピースまたはその他の工具(チゼル 、ノミ、ドリフトなど)に制御された打撃力を伝達することである。ビーターは通常、丸みを帯びたエッジを持つシリンダーまたはブロックの形をした固いボディを含み、変形しにくい材料で作られています。多くの場合、広葉樹、プラスチック、テクニカルラバー、真鍮、鋼など、目的や作業の種類によって異なります。

ビーターは、ワークピースの表面を傷つけるリスクを最小限に抑えながら、衝撃力を正確に制御する必要がある場合に使用されます。精密組立技術では、特に歪みやすい部品を扱う場合、軟質プラスチックや木製のビーターを使用すると、材料に傷を付けたり変形させたりするリスクなしに力を加えることができます。一方、重工業の用途では、形状の安定性を維持しながら大きな動荷重を加えることができるスチール製または真鍮製のビーターが使用される。

金属加工、大工工事、石工工事、リフォーム工事では、ビーターは、部品を適切に位置合わせしたり、はめ込んだり、分離したりするための補助道具として機能します。人間工学に基づいた形状と適切な重量のビーターは、作業者の疲労を軽減し、精度を高めるのに役立ちます。また、特殊な産業用途では、爆発性環境で使用するために、非磁性および非スパーク性材料で作られたアンチスパークビーターも使用されています。

ハンマーと斧

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る