+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
定格電流( )とは、熱的、機械的、電気的パラメータを超えることなく正しく機能することを保証するために、公称動作条件下でデバイスが許容できる最大電流として、デバイスの製造業者によって指定された電流のことである。消費者、ケーブル、保護装置、および変圧器、モーター、コンバーターなどの電気機械を安全かつ確実に動作させるための基本的なパラメータです。
定格電流の値は、機器の設計、冷却条件、許容電力損失、周囲温度によって異なります。この定格電流は、想定される定格電圧、定格周波数、定格負荷、その他技術資料に記載されているパラメータにおいて決定されます。この値を一時的にでも超えると、過度の発熱、経年劣化の促進絶縁 、半導体素子の過負荷、極端な場合には装置の損傷や永久的な劣化につながる可能性があります。
エンジニアリングの実務では、定格電流は過電流保護、電源ケーブル、開閉装置、冷却システムを選択する際の基準となります。定格電流の値は、効率、有効電力損失、温度上昇などの動作パラメータを計算する際の基準にもなります。電源システム、特に産業設備やオートメーションでは、定格電流を考慮してコンポーネントを選択することで、システム全体の整合性が確保され、過負荷の影響から保護されます。
電子機器では、定格電流が個々の出力、制御ピン、または電源ラインに適用されることがあり、機能の完全性を維持し、負荷制限を超えないようにするためには、定格電流に準拠することが不可欠です。カタログ・パラメータである定格電流は、常に指定された試験条件および許容公差の範囲内で解釈する必要があります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。