+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

露点 - 定義

露点 ある相対湿度の空気が一定の圧力で冷却されたとき、そこに含まれる水蒸気が凝縮を始める、つまり飽和状態に達する温度。この温度では、空気はもはや含有する水分をすべて気体の状態で保持することができず、露点より低温の表面で結露が発生する。この現象は、気象学だけでなく、環境工学、建築、空調、計測技術においても重要である。

露点の値は、空気中に存在する水蒸気の量、つまり絶対湿度に直接依存する。水蒸気濃度が高いほど、露点温度は高くなる。例えば、湿度が高い場合、露点温度は気温に近くなり、結露の危険性が高くなる。一方、乾燥した大気の場合、露点温度はかなり低くなり、水蒸気は非常に低い温度でしか凝縮しないことになる。

露点測定は、結露が腐食 、機器の故障、製品の劣化、プラントの損傷につながる可能性のある工業プロセスのモニタリングやコントローラーにとって重要である。HVACシステム (暖房、換気、空調)では、そのコントローラーによって建材の湿気やカビの繁殖を防ぐことができる。気象学では、露点は、露、霧、霜などの現象を予測したり、人間の温熱快適性レベルを決定するために使用される。

露点の測定は、結露露点湿度計のような直接的な方法、または適切なアルゴリズム を用いた気温と相対湿度の測定に基づく間接的な方法で行うことができる。高度な産業用アプリケーションでは、このパラメーターをリアルタイムで連続的に監視できる電子センサーも使用されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る