+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[配線ボックス は、低・中電圧システムにおいて電気ケーブルを保護、整理、接続するために設計された電気インフラ部品です。これは、住宅、工業、商業ビルにおける電気ネットワーク](/jp/ja/news/library-articles/page/69596/) の不可欠な構成要素であり、ケーブル接続、コネクタ、ソケット、スイッチ およびその他の電気設備機器に対して、安全で耐久性のある環境を提供します。
通常、プラスチック(例えばポリカーボネート、 ポリアミド、PVC)や金属(亜鉛メッキ鋼、アルミニウム)などの不燃性材料で作られており、電気用ジャンクションボックスは、機械的強度、防水性(保護等級 IP )、および湿気、粉塵、あるいは過酷な産業環境などの環境要因に対する耐性に関する基準を満たす必要があります。
設置の種類( )に応じて、ボックスは、表面取り付け型、埋め込み型、および中空コア技術、軽量構造、またはチャンネルシステムへの設置を目的とした特殊なバリエーションに分類されます。 その設計には、ケーブルの挿入および固定のための開口部やケーブルグロメットに加え、設置技術および安全規則に従って電気接続を行うための十分な作業スペースが含まれています。
ジャンクションボックスは、配電ネットワークの構成において重要な役割を果たし、機械的損傷、接続部の過熱、短絡の発生リスクを最小限に抑えるとともに、システムコンポーネントへのメンテナンスアクセスを容易にします。現代のインテリジェントビルシステムでは、ボックスは通信モジュール、照明制御システム、あるいは警報システムやビルオートメーションシステムのコンポーネントと統合されることがよくあります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。