+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
電気開閉装置 は、低電圧、中電圧、または高電圧システム において電気を配電、制御、保護、測定するために使用される電力機器の集合体である。電力インフラの重要な構成要素であり、電源とエネルギー消費者の間に安全で整然とした接続を提供する。スイッチギヤには、単純な家庭用設備から複雑な産業用システムや送電ネットワークまで、さまざまな構成とスケールがあります。
構造的には、スイッチギヤは保護エンクロージャと、その内部に取り付けられたサーキットブレーカー、断路器、コンタクタ、ヒューズ、変圧器、リレーなどのスイッチギヤ、保護装置、測定装置、制御装置で構成されています。これらのコンポーネントは、保守作業が容易に行えるように、また冷却、電気ショックや熱過負荷に対する保護のための適切な条件が確保されるように設置されます。
スイッチギアは、電力系統の構造で使用される場所によって、変電所、主電源、分岐電源、端末電源に分けられます。これらは自立型、埋め込み型、モジュール型、プレハブ型があり、その設計は適用される技術規格、例えばEN 61439に準拠していなければならない。重要なパラメータは、保護等級 IP 、短絡抵抗、定格電流、定格電圧です。
開閉器の機能には、エネルギーフローの管理だけでなく、障害発生時の回路の迅速なシャットダウンも含まれ、短絡、過負荷、サージの影響から人や機器を保護します。最新の設備では、開閉器はビルオートメーション、状態監視、遠隔エネルギー管理システムと統合されています。スイッチギヤの適切な選択と構成は、電力システム全体の信頼性、効率性、安全性にとって極めて重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。