+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69694/) バーチャルリアリティ(VR) とは、ユーザーがインタラクティブな3次元のコンピュータ生成環境に没入できるようにする情報技術である。VRの目的は、現実の空間と完全に架空の空間の両方をシミュレートできる、人工的に作成された世界に実際に存在しているかのような感覚を生み出すことにある。 バーチャルリアリティでは、主に立体視ディスプレイを備えたVRゴーグル、頭部の動きを検知するセンサー、コントローラー、そして多くの場合位置追跡システムといった専用機器が使用され、これらが一体となって空間認識をリアルに再現します。
VRの機能の基礎は、画像とユーザーの動きの継続的な同期([)にあり、これには低遅延と高フレームレートが求められます。高度なVRシステムでは、3Dサウンドエフェクト、ハプティクス(触覚フィードバック)、および仮想オブジェクトとの相互作用によって体験のリアリズムを高めています。 仮想環境は、3Dグラフィックスエンジン、コンピュータモデリング技術、物理シミュレーションを用いて作成され、大量の感覚データをリアルタイムで処理することに基づいています。
VRは、エンターテインメントやゲーム、教育、技術・軍事訓練から、医療、工業デザイン、建築、心理療法に至るまで、幅広い分野で利用されています。 VRは、物理的な立ち会いなしにプロセスや空間をリアルに再現することを可能にし、管理された安全な環境下で試験、訓練、または分析を行うことを可能にします。専門的な用途では、VRはXR(拡張現実)の概念の一環として、拡張現実(AR) や複合現実(MR)といった他の没入型技術と組み合わせることができます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。