+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

等価回路図(等価回路) - 定義

等価回路図( )とは、実際の対象物(部品、システム、または技術システム)を、レジスタ、電圧源、コンデンサ、チョークコイル、発電機、変圧器などの理想化された数学的・物理的モデルや部品を用いて表現した、簡略化された解析的な図式である。 その主な目的は、分析対象システムの基本的な機能特性を、特定の動作条件下におけるシステムの挙動の計算、シミュレーション 、および評価を容易に行える形で表現することにあります。 電気工学 および電子工学では、等価回路図は、伝送線路、変圧器、電気機械、電源、半導体デバイスなどの実世界の構成要素を、一連の単純なパッシブ素子および能動素子を用いて表現するために使用されます。 例えば、変圧器は、巻線抵抗、分布インダクタンス、寄生容量を含むモデルで表現することができ、これにより、損失、電圧降下、周波数特性の解析が可能になります。

等価回路は、モデルの範囲と精度に応じて、線形または非線形になります。 また、多くの場合、静的形式(定常状態解析用)または動的形式(時間変数を考慮したもの)で表されます。オートメーションおよび制御理論() では、これらの図式は、伝達関数モデルや微分方程式の形で、プロセスや制御対象の動的挙動を表すために使用されます。

代理図を使用する利点は、複雑なシステムをその簡略化された表現に置き換えることができる点にあり、これにより、従来の解析的、数値的、またはシミュレーション的手法を用いてシステムの挙動を迅速に解析することが可能になります。このため、代理図は、技術システムの設計、診断、および最適化において、概念段階から運用段階に至るまで、不可欠な道具となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る