+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

華氏スケール - 定義

華氏温度スケール( )は、18世紀にドイツの物理学者ダニエル・ガブリエル・ファーレンハイトによって考案された温度スケールである。当初は化学混合物の特徴的な点や水の物質状態の観測に基づいて定義されていたが、現代の華氏温度スケールは、標準大気圧下における水の性質の精密な測定値に基づいている。 このスケールでは、水の凝固点は32°F、沸点は212°Fであり、これら2点の間には180度の差がある。

このスケールの温度単位は華氏度(°F)であり、記号「°F」で表される。 この度数は摂氏度よりも小さく、両方のスケール間で値を換算するには、比率と基準点のオフセットの両方を考慮した計算式が必要となる。華氏温度は絶対温度に対して非線形であると見なされているが、実際には技術的および環境的な用途において十分な精度を提供している。

このシステムは現在、主に米国およびその他いくつかの国で使用されており、気象学、建設、産業分野において標準として機能している。HVAC 。科学や工学の分野では摂氏スケールおよびケルビンスケール が世界的に主流となっているにもかかわらず、華氏スケールは、その使用を維持してきた地域において、文化的および機能的に依然として重要な位置を占めている。 日常の気象条件におけるより広範な使用範囲に基づいて設計されているため、周囲温度の変化を記述する際により高い分解能を提供します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る