+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/62206/)コイル は、通常円筒形に巻かれた導体[からなる電磁素子であり、そこに電流を流すことで制御された磁場を生成します。技術的な用途において、この用語は通常、直線ソレノイドを指し、そこでは磁場の作用によって強磁性体のコアがコイルの軸に沿って移動します。 このような機構は電気エネルギーを機械的運動に変換し、様々な制御システムやオートメーション で利用されている。
ソレノイドの動作は、主にアンペールの法則とファラデーの法則といった電磁気学の法則に基づいている。 巻線に電流が流れると、コイル内部に軸方向の磁場が発生します。その強度は、巻数、電流の強度、および巻線の長さに依存します。 透磁率の高い材料で作られた可動コアが存在することで、この磁界を集中・増幅させることができ、その結果、コアをコイルの内部に引き寄せる力が生じます。このプロセスは、直線運動を実現するための電磁アクチュエータに利用されています。
ソレノイドは、ソレノイドバルブ、リレー、ロック機構、空圧と油圧装置、精密計量システムなどで一般的に使用されています。そのシンプルな設計、高速な応答性、そして電気的に容易に制御できる特性により、電気システムと機械システムを効果的に組み合わせることが可能になります。 用途の要件に応じて、連続運転またはパルス運転用に設計することができ、位置制御や力制御のためのフィードバック機能を装備することも可能です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。