+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
制御可能性( )は、動的システムの制御理論()における基本的な概念であり( )、適切に選択された制御信号を用いて、所定の初期状態から有限の時間で任意の最終状態に達するシステムの能力を定義するものである。 これは、システムの本質的な特性および外部からの外力に対する応答を指し、制御システムの制御可能性と設計を分析するための重要な基準の一つです。
数学的に言えば、状態方程式によって記述される線形システムにおいて、制御可能性とは、動的方程式から形成される制御可能性行列が完全な行、つまり状態変数の数と同じ数の線形独立な行または列を持つことを意味する。 この条件が満たされれば、システムのあらゆる初期状態に対して、システムを所望の最終状態へと導く入力信号の波形が存在することが保証される。制御不能であるということは、特定の状態が到達不可能であるか、あるいは制御信号とは無関係であることを示しており、これによりシステムの機能が制限されたり、修正が必要になったりする可能性がある。
制御可能性は、レギュレータの設計においてだけでなく、安定性解析やシステム性能の最適化においても重要である。非線形システムや離散システムにおいても、この概念は同様の重要性を持ち続けるが、その検証にはより複雑な数学的ツールが必要となる場合がある。 工学の実務において、制御可能性の検証は、制御システムがプロセスの動的挙動を完全に制御できるかどうかを評価するものであり、産業用ロボット、航空宇宙工学、デジタル電子工学などの分野で応用されている。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。