+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
Sudo( 、「superuser do」の略)は、UnixおよびLinuxオペレーティングシステムで使用されるシステムツールであり、セッションのコンテキストを恒久的に変更することなく、ユーザーが別のユーザー(デフォルトではスーパーユーザー(root))の権限でコマンドを実行できるようにするものです。 この仕組みは、最小権限の原則に基づいたアクセス制御を提供し、管理者として直接ログインする必要性を減らし、不正なシステム変更や偶発的なシステム破損のリスクを最小限に抑えます。
sudo の動作は、ユーザー自身のパスワード(または、特別な設定ではパスワードなし)に基づくユーザー ID の検証と、/etc/sudoers 設定ファイルに定義されたルールに基づいています。このファイルは、どのユーザーまたはグループが、どのような条件下で、特権を昇格させて特定のコマンドを実行できるかを定義しています。 より高度な設定では、時間制限、適用対象のホスト、または許可されるコマンドを指定することが可能です。
また、sudo にはコマンド実行の試行をすべてログに記録する仕組みが導入されており、これにより管理操作の監査可能性が高まり、潜在的なセキュリティ違反を監視することが可能になります。技術的な観点から見ると、sudo は単一のコマンドの実行を許可するだけでなく、環境変数を渡したり、限定的かつ完全に制御された方法で権限を委譲したりすることも可能です。
マルチユーザー環境において、sudoは運用セキュリティを管理するために不可欠な道具であり、rootアカウントのパスワードを明かすことなく、管理権限を効果的に分配することを可能にします。適切なアクセスポリシーと組み合わせてsudoを使用することで、権限のない者による権限昇格のリスクを大幅に低減し、プロフェッショナルなIT環境で求められるセキュリティおよび監査ポリシーに準拠した運用を実現します。 現代のオペレーティングシステムでは、sudoは設定管理オートメーションツールや、LDAPやKerberosなどの外部認証システムと統合されることが多く、権限管理におけるその役割をさらに強化しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。