+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

同期 - 定義

同期( )とは、2つ以上の信号、プロセス、デバイス、またはシステムを、共通のリズム、位相、あるいは時間的な基準点に合わせるプロセスである。技術分野においては、並行して、独立して、あるいは異なる場所で発生する活動間の時間的な整合性を確保することを意味する。 同期は、デジタルエレクトロニクス、通信、オートメーション 、コンピュータサイエンス、リアルタイムシステムなど、多くの分野において重要な課題である。

デジタルシステムにおいて、同期とは、異なる論理モジュール間の正しいデータ伝送を確保するためのクロック信号の整合を指す。同期が不正確だと、ずれ、データ損失、または伝送干渉を引き起こす可能性がある。コンピューターネットワーク や通信ネットワークにおいては、ノード間のデータ伝送における時間的な対応関係を指し、これによりデータが正しく復号、分析、およびさらなる処理が可能となります。この点において、NTP(Network Time Protocol)やPTP(Precision Time Protocol)などのクロック同期プロトコルやメカニズムは極めて重要です。

動的システムや制御システムにおいて、同期とは、共通のタイミングパターンに基づいて複数のシステムが協調して動作することを指し、これにより複雑なタスクを同期的かつ協調的に実行することが可能になります。 ロボット工学やメカトロニクスにおいては、多軸駆動システムの動作において同期が不可欠であり、発電分野では、位相や周波数の乱れを引き起こすことなく発電機をの電力網 に接続するために不可欠である。

同期は、クロックラインや基準信号を用いたハードウェアによる実装、あるいはタイミングアルゴリズムや論理状態を用いたソフトウェアによる実装が可能です。また、クロックドリフト補正や伝送遅延補償の手法も頻繁に用いられます。共通の時刻源が存在しない分散システムにおいては、データの整合性や決定論的なイベントを実現するための前提条件として、同期が不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る