+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

サーモバイメタル(温度計用バイメタル) - 定義

サーモバイメタル( )とは、熱膨張係数の異なる2層の金属を恒久的に接合して作られたメカニカル・コンポーネントであり、温度変化を機械的な曲げ運動に変換するために使用されます。 サーモバイメタルの動作原理は、温度上昇時に金属が示す膨張率の差に基づいています。この差により、一方の層が他方よりも大きく伸長し、その結果、ストリップ全体が線膨張係数の小さい層に向かって曲がるようになります。 このプロセスは可逆的であり、広い温度範囲で再現可能です。また、変形中に発生する機械的な力は、使用される金属の物理的特性だけでなく、その厚さ、幅、構造形状にも依存します。

サーモバイメタルは、センサー、サーマルスイッチ、サーモスタット、過負荷保護装置、および計測・制御装置の設計に広く使用されており、特に外部電源を必要としないパッシブな温度応答が求められる場面で活用されています。オートメーション および電気工学 システムにおいて、これらは、特定の熱閾値を超えた際に回路を安全に遮断することを可能にする重要な構成要素です。そのシンプルな設計、信頼性、および環境条件に対する耐性により、熱技術や電気機械工学において一般的なソリューションとなっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る