+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
配電用変圧器( )は、電力変圧器の一種であり、その主な役割は、中電圧(通常15~20 kV)を、地域配電網で使用される低電圧レベル(通常400/230 V)に降圧することです。 これは電力インフラの重要な構成要素であり、家庭、小規模な工業施設、学校、公共施設などの最終ユーザーへの安全かつ効率的な電力供給を可能にします。
技術的には、配電用変圧器は電磁誘導の原理に基づき、共通の磁気コアを介して一次巻線と二次巻線の間でエネルギーを伝達します 。 最も一般的に使用されているのは油入変圧器または乾式変圧器であり、冷却方法や用途が異なります。配電変圧器の設計は、変動する負荷下での連続運転に適しており、適切なレベルの絶縁 、エネルギー効率、および運転の安全性を確保しています。
低電圧ネットワークにおいて、この変圧器は絶縁および保護機能も有し、過電圧、短絡、および電力不平衡の影響から消費者を保護します。ネットワーク構成におけるその配置は、電圧の安定性と送電損失の低減にとって重要です。 配電用変圧器の使用には、エネルギー効率、騒音レベル、環境条件への耐性を含む技術基準への準拠が求められます。現代のエネルギー管理システムにおいて、これらの変圧器には、運転パラメータをリアルタイムで監視し、診断および保守活動を支援するセンサーを装備することが可能です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。