+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69478/)フォトカプラ( )は、フォトカプラ( )とも呼ばれ、2つの電気回路を電気的に絶縁しつつ、その間で信号伝送を可能にする電子部品です。これは、電気信号を光に変換し、それを再び電気信号に変換することで機能し、情報の連続性を維持しながら電気的絶縁を実現します。
一般的なフォトカプラは、入力電流に応じて光を放射する発光ダイオード(LED)と、出力側でこの光に反応する光検出器(通常はフォトトランジスタ、フォトダイオード、またはフォトトリスタ) から構成されています。 両方の素子は単一の不透明なエンクロージャに封入されており、外部光の影響を排除し、動作の信頼性を高めています。光を用いて入力と出力を分離することで、フォトカプラは、電源回路や長い信号ラインで発生する過電圧[、干渉、および電位差から、敏感なデジタル回路や低電圧回路を効果的に保護します 。
フォトカプラは、高電圧部と低電圧部の間に絶縁保護が必要な、オートメーション、制御システム、医療機器、変換モジュール、データ伝送システム、およびマイクロプロセッサデバイスなどで一般的に使用されています。その特性は、応答時間、絶縁電圧、電流伝達係数(CTR)、電磁干渉に対する耐性などによって定義されます。 フォトカプラは、その多様な設計とパラメータにより、高干渉環境下においても制御パルス、論理信号、またはアナログ信号を安全かつ確実に伝送することを可能にします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。