+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

バッチモード - 定義

バッチモード( )(バッチモード、バッチ処理)とは、データと命令を「バッチ」と呼ばれるセットにまとめ、実行中にユーザーの操作を必要とせずに自動的に処理を行う計算タスクや操作の実行方法である。 バッチ処理は、すべての入力データと命令を事前に準備する必要があり、多くの場合、特定の間隔やスケジュールに従ってプロセス全体が一括して実行されるという点で、対話モードとは異なります。

この手法は、コンピューティングの黎明期、特にのメインフレーム システムやミニコンピュータで広く使用されていました。そこでは、ユーザーがプログラムやデータを含むパンチカードやテキストファイルのセットを提供し、それらがオペレーティングシステムによって順次処理されていました。 今日、バッチ処理は、レポート作成、請求書処理、データベースの移行、ログ分析、工学計算など、大規模なデータセットに対する反復的な操作が必要なあらゆる場面で使用されています。

バッチモードは、高い処理能力や長い処理時間を必要とするタスクに特に有効です。システムリソースをより有効に活用でき、ユーザーによる操作の手間を削減できるためです。バッチ処理は、ローカル、サーバー、分散環境、およびクラウド環境 で実装できます。オペレーティングシステムでは、バッチ処理はキューメカニズム、シェルスクリプト、タスクスケジューラ、および専用のオートメーション環境によってサポートされています。 このモードの特徴は、操作の明確さと決定論的な性質にあります。バッチが一度準備されると、特定の命令シーケンスと入力パラメータに従って、常に一貫して処理されます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る