+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ウォッチドッグ - 定義

ウォッチドッグ( )とは、デジタルシステムの正常な動作を監視する専用の電子回路またはソフトウェア機構であり、メインプログラムが停止または中断した状態を自動的に検出し、リセットを実行することで動作を復旧させることを目的としています。主に、組み込みシステム、オートメーション 機器、および高い信頼性と動作の継続性が求められるアプリケーションで使用されます。

ウォッチドッグの原理は、タイマーカウンタの使用に基づいています。このカウンタは、監視対象のプログラムによって、所定の時間間隔ごとに定期的にリセット(いわゆる「キック」、「ペット」、「フィード」)される必要があります。 プログラムからの応答がないままカウンターが閾値に達した場合、ウォッチドッグはこれをシステムエラーの兆候と認識し、リセット手順を起動します。これにより、ループのスタック、CPUの過負荷、リソースの誤割り当て、あるいは停止につながるその他の予期せぬ状況において、システムを自動的に初期状態に復元することが可能になります。

ウォッチドッグは、ハードウェア回路(例えば、マイクロコントローラに組み込まれた専用タイマー)の形態をとるか、ソフトウェアで実装される場合がありますが、ハードウェアによる解決策の方が、論理エラーに対する独立性と耐性が高くなります。より複雑なシステムでは、複数の状態を同時に監視したり、高度なアルゴリズム 状態解析を使用したりすることも可能です。

ウォッチドッグとリセット回路の使用は、産業、通信、医療環境で動作する無人自律システムにおいて特に重要である。これらの環境では、エラーの迅速な検出と動作の自動再開が、デバイスまたは技術プロセス全体の安全性、可用性、および安定性にとって極めて重要となる。

ウォッチドッグとリセット回路

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る