+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/61912/)部分放電( )とは、誘電体絶縁体内で発生する局所的な電気現象であり、電界の強度が局所的に当該媒体の絶縁耐力を超える影響下で、絶縁材料が部分的に破壊される現象である。 完全放電(完全貫通)とは対照的に、部分放電は絶縁体の全厚さを覆うものではなく 、導体間の短絡や短絡に直接つながるものではない。しかし、長期的には絶縁材料の劣化を引き起こし、機器の故障につながる可能性があるため、損傷をもたらすプロセスである。
この現象は、コロナ放電、表面放電、内部放電、あるいは絶縁材料中の気体混入物や構造的欠陥の周囲などで、様々な形態で発生する可能性があります。 不完全放電は、非常に短時間かつ高周波の電流パルスを発生させ、それに伴って音、紫外線、およびオゾンなどのガスが放出されます。放電が繰り返されると、絶縁体の特性[の漸進的な劣化、表面の炭化、微小亀裂の形成、および導電チャネルの発生につながる可能性があります。
部分放電の検出と分析は、変圧器、ケーブル高電圧 、開閉装置、発電機などの電力機器の診断において重要な要素である。検出は通常、電気的、音響的、光学的、または無線的な方法を用いて行われ、評価されるパラメータには、現象の強度、再現性、および発生位置が含まれる。 IEC 60270は、高電圧絶縁における部分放電を測定するための標準手順を規定しています。
電気工学において、部分放電は絶縁の劣化や損傷の初期兆候とみなされるため、その監視は高電圧機器の予知保全および状態評価の基礎となります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。