+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

熱交換 - 定義

熱交換( )とは、温度の異なるシステムや要素間で熱エネルギーを伝達する物理的プロセスである。この現象は自発的に起こり、熱平衡状態に達するまで、常に高温体から低温体へと向かって進行する。 熱伝達は、熱工学、発電、冷凍、空調、および余熱の放散を必要とする工業プロセスや電子システムにおいて、極めて重要な役割を果たしています。

物理的メカニズムに基づくと、熱伝達は、伝導、対流 および放射という3つの基本的な方法によって行われます。伝導(conduction)とは、温度差や分子の微細な振動に起因して、固体内部または接触している物体間でエネルギーが直接移動する現象です。 対流(convection)とは、液体や気体における熱の移動を指し、ここでは媒体の自然または強制的な質量移動によってエネルギーが伝達されます。放射(radiation)は、電磁波の形でエネルギーが放出される現象であり、物質媒体の存在を必要とせず、真空中でも発生し得ます。

熱伝達は、熱流束、熱伝導率、熱伝達係数、そして熱流解析で使用されるヌセルト数、プラントル数、レイノルズ数などの無次元数といった概念を用いて定量的に記述される。例えば、ヌセルト数、プラントル数、レイノルズ数などが挙げられる。 この問題は、フーリエの法則(伝導)、ニュートンの法則(対流)、およびシュテファン・ボルツマンの法則(放射)の文脈で分析される。

技術機器の設計において、熱伝達を考慮することで、効率的なエネルギー管理、部品の過熱防止、プロセス効率の最適化、および運転安全性の向上が可能となる。適切な材料、形状、および流動パラメータの選定は、熱計算および熱伝達システムの設計における重要な要素である。 熱交換器

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る