+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
高度計( )は、通常は海面や地表といった基準面に対する、ある地点の相対的または絶対的な高度を測定するために使用される計測器である。航空、測量、気象学、および産業用途において、高度計は重要な航法、制御、あるいは診断機能を果たし、垂直軸上の位置変化を正確に追跡することを可能にする。
最も一般的な高度計は気圧式高度計であり、その動作原理は気圧と海抜高度の関係に基づいています。 センサーまたはアネロイドカプセルによって測定された気圧は、標準大気を考慮した既知の物理的関係に基づいて、対応する高度に変換される。このような装置は、気象条件の変動や基準気圧(QNH、QFE)の設定が必要なため、定期的な校正を要する。
もう一つの解決策として、地表から反射した電磁波の到達時間を測定する原理を利用するレーダー高度計やレーザー高度計があります。これらは、気圧の変化に関係なく地上高(AGL - Above Ground Level)を直接測定することができ、これは特に軍用航空、無人オートメーション、およびフィールドロボティクスにおいて重要です。 また、現代のシステムでは衛星高度計(GNSS)も使用されており、基準楕円体に対する地理的位置に基づいて高度を算出します。
高度計は、機械式表示を備えたアナログ機器として、あるいはディスプレイやデータ記録、高度アラーム、温度補償、他の航法システムとの統合などの追加機能を備えたデジタル機器として実装されます。 測定精度は、計測器のタイプ、環境条件、検出方法、および校正方法によって異なります。専門的な用途において、高度計は軌道制御、運用上の安全性、および環境分析において極めて重要な役割を果たします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。