+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[電気音響アンプ( )とは、スピーカー、ヘッドフォン、その他の電気音響変換器によって効果的に再生されるよう、電気信号に変換された音響信号の振幅(](/jp/ja/news/library-articles/page/61740/) )を増幅するために設計された電子機器である。これはオーディオ経路の重要な構成要素であり、マイク、楽器、プレーヤーなどの音源と、音を出力するための末端機器とを接続する役割を果たす。 その役割は、歪みを可能な限り低く抑えつつ、処理された信号の適切な出力レベルと品質を確保することです。
技術的な観点から見ると、電気音響アンプは、電圧または電流信号の波形や周波数特性を変化させることなく増幅する機能を果たします。 通常、プリアンプ、トーン補正回路、出力段、保護回路という複数の段で構成されています。その他、電力効率、直線性、熱的特性を決定する増幅方式(A、B、AB、Dなど)で動作するものもあります。 現代の設計では、高効率かつコンパクトなサイズを特徴とするパルス増幅器(クラスD)が頻繁に採用されています。
電気音響アンプはアナログとデジタルに分類され、後者はのデジタル信号処理(DSP) を採用しており、高度なイコライゼーション、フィルタリング、およびダイナミックサウンド処理アルゴリズムを可能にします。 これらのデバイスは、サウンドシステムの独立したコンポーネントとして、あるいは民生用、業務用、産業用機器の統合オーディオシステムの一部として使用されます。
アンプの品質を表すパラメータには、周波数特性、非線形歪み率(THD)、信号対雑音比(SNR)、出力電力などがあります。 これらの選択と構成は、用途の要件、トランスデューサーの種類、およびアンプが使用される環境の音響特性によって異なります。音響工学および音響学 において、電気音響アンプは、オーディオ信号の望ましい音、ダイナミクス、空間性を実現する上で基本的な役割を果たしています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。